This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:DAC53701EVM

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC539G2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251196/dac53701-dac53701evm

器件型号:DAC53701
主题中讨论的其他器件: DAC539G2-Q1

你好

我将在 PSpice 中仿真 DAC53701。

根据 TI 发布的文档、我想将此 DAC53701配置为 PWM:

https://www.ti.com/lit/an/slaae21/slaae21.pdf?ts=1689668020948&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dpwm%2Bgenerator%2526nr%253D28489

根据本文档、我需要配置寄存器。

我的问题:

1.是否可以在 PSpice 中使用、DAC53701模型是否支持这种方法?

2.如果1的答案是肯定的,请建议如何做?

原理图如下所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    PSPICE 模型不包括 DAC 内部的数字特性。 您可以 将一个三角波源应用于 ADC 模型、此模型用于模拟 DAC 的内部三角波函数发生器。 然后按照文章中所示连接 DAC 输出引脚。  

    注释是、我们还提供了集成度更高的全新器件、可实现对 GPI 的 PWM 控制。 这是 DAC539G2-Q1。 它直接采用三个 GPI 输入、无需外部电阻器网络。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  


    是否可以在 TINA 中对 DAC 的数字特性进行仿真?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:

    我按照你的指示,它对我有效。

    如果我将频率三角设定在10kHz 以上、输出电平不会在0-5V 之间摆动。

    相反、输出可以在高电平或低电平上摆动(例如:4-2V 或、0-2V)、具体取决于电压基准。

    是否有方法可以加快频率?

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    确保使用高裕度、低裕度、压摆率和您要使用的代码步骤来计算频率。  从零代码到完整代码的超过10kHz 的频率不是 DAC53701上的内部函数发生器可达到的频率。

     (请注意、这些是校正后的公式。 数据表 公式 缺少上限函数)。

    无论哪种方式、我都能够在仿真中获得高于10kHz 的输出:

    此致!

    K·琼斯