This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261布局

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251684/ads1261evm-ads1261-layout

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

尊敬的先生或女士:

我们要在新项目中使用 ADS1261 A-D 转换器。 在参考设计中、它们使用单点连接将模拟接地和数字接地分开。 但是、此处也可以使用+2、5V 和-2、5V 而不是5V 和 GND。 然后可以清楚地看出、在这种情况下、AVSS 和 DGND 之间必须分离。 现在的问题是:使用0V = GND =AVSS 和电源 AVDD = 5V 进行 AVSS 与 DGND 的物理隔离是否合理。 在大多数布局研讨会中、今天教授的是、通过连接点将质量分开通常在 EMC 方面较差。 您对 ADS1261有何看法?

此致、

凯·普利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai Plies:

    对于单极电源、TI 建议为模拟和数字电路使用实心接地层。 即使使用双极电源、仍建议使用专用的接地层/层(在本例中为 DGND)、如果可能、您可以在单独的层上为 AVDD、AVSS 和 DVDD 提供电源多边形

    如需更多信息、请查看以下链接中的培训系列"实现良好 EMC 的 PCB 设计" :https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html

    -Bryan