This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:我们在寻找与 DAC70501MDGST 类似的 DA 转换器。

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8311, DAC70501, DAC81402, DAC70004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247464/dac70501-we-re-looking-for-the-da-converter-similar-to-dac70501mdgst

器件型号:DAC70501
主题中讨论的其他器件:DAC8311、、 DAC81402DAC70004

团队成员您好

我们正在寻找具有与 DAC70501M 类似功能的 DA 转换器、不同之处在于 POR 之后的基准模式是外部基准模式。

有没有符合要求的产品?

最尊重

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:  

    是否需要14位单通道? 如果是、唯一的选择是使用 VDD 作为基准引脚的 DAC8311。  

    请告诉我、我们是否可以将分辨率调整到另一个值、或者我们是否可以找到另一个合适的器件。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne  

    感谢您的答复。

    我们确认 DAC8311不符合要求、因为该器件 使用 VDD 作为基准引脚。

    我们的要求如下:

     -分辨率:14位或更多

     -通道  数: 1个通道或更多

     增益误差: 与 DAC70501相同或更高

    -Offcet 错误:与 DAC70501或更高版本相同

    我们希望我们能找到好的解决方案...

    最尊重

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:  

    您可以考虑 DAC81402或 DAC70004。 它们都具有非常接近的增益/偏移误差规格。  

    默认情况下、DAC70501中的内部基准处于打开状态、客户有什么问题? 我们已经看到、只要 使用串联限流电阻器、外部基准和内部基准就可以同时(短时间)导通。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne  

    感谢您的答复。

    我们将详细讨论您在封闭式状态下的问题。

    最尊重

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:  

    我看到我们去年进行了一次关于 DAC70501的私人消息对话。 如果您愿意、我们可以继续讨论。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlyne。

    我们的关注如下:
    -加电序列变得复杂。
    -关闭电源序列变得复杂。
    -因为 MPU 上的问题(和猜测)可能会导致初始化失败。

    此次协商的背景表明、我们正在寻找一款 DAC、该 DAC 可以很好地使用 DAC70501、但在我们的系统中更易于使用。

    最尊重

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    您所需的基准电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul

    感谢您的答复。

    我们的要求如下:

     -主电源:约5V (<-自动上电与主电源板)

     -参考电压:高精度5V (<-上电由 MPU 控制。)

    最尊重

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    您可以使用 DAC70501精密内部基准和2倍增益模式来实现5V 的满量程范围。 内部基准是否不够精确? 它具有高初始 精度和极低漂移。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlyne

    感谢您的答复。

    我们估计内部基准电压不足、因此无法按原样使用内部基准。
    基本上、DAC70501具有足够的性能来满足我们的用例需求。 从系统可靠运行的角度来看、需要一些额外的电路。
    因此、如果可能、我们正在考虑将 DAC70501替换为另一个器件。
    到目前为止、我们已经确定最佳解决方案是主控 DAC70501。

    最尊重

    宫野真一