This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DXP:DAC 操作器编程器 DAC8814

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8814, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250552/dxp-dac-exerciser-programmer-dac8814

器件型号:DXP
主题中讨论的其他器件: DAC8814DAC8811

连接到 PC 时检测到 NI-VISA 驱动程序。 加载 DXP 时、该设备在其他设备中被列为未知设备、无法识别为 USB 设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    在运行 GUI 时是否遇到错误?

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    在运行 GUI 时没有看到任何错误。 加载 DXP DAC Exerciser 编程器后未检测到 DAC。

    感谢您  

    Vivek S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否在计算机上具有管理员权限。 在运行安装程序时、您是以管理员身份运行的吗? 这可能有助于确保 安装中不会丢失任何文件。  

    在安装过程中、WinUSB 驱动程序已安装在您的计算机上。 确保在安装的任何步骤中均未连接 EVM。  

    是否已按照步骤1和2配置 EVM:

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我已经以管理员身份运行安装程序。 EVM 也未连接。 我随附了几张有关所列出的驱动程序的屏幕截图、  

    加载 DAC Exerciser 编程器后。

    此致!

    Vivek S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我想我们以前在 Windows 10上看到过这个问题。  基本上、Windows 10要求驱动程序具有"数字签名"。  可以禁用它、但可通过多个步骤来实现。

    e2e.ti.com/.../7737.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

    您能尝试一下吗? 这有点棘手、但这是我们针对新驱动程序要求提供的唯一权变措施。  

    我们正在努力替换许多 EVM 工具和 DXP 软件。  目前、我们正在刷新 DAC8811 EVM、如果您愿意、我们可以将其采样给您。  它是 DAC8814的单通道版本。