This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69EVM:与 FPGA 采集板兼容

Guru**** 2969780 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, TSW14J57EVM, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251982/ads54j69evm-compatibility-with-fpga-capture-board

器件型号:ADS54J69EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVM、 TSW14J57EVM、 ADS54J69

我想测试 ADC 评估板 ADS56J69EVM、但兼容的 FPGA 采集板 TSW14J56EVM 已停产。

我是否可以使用 TSW14J50EVM 或 TSW14J57EVM 测试 ADS56J69EVM?

请告诉我哪个 TSW 板与 ADS56J69EVM 兼容。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joongho:

    请使用 TSW14J57EVM 作为此 EVM 的 FPGA 采集板。 如果还没有为此器件创建器件 INI 文件(这可能是这样)、那么我们可以比使用 TSW14J50EVM 时更容易制作。  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,蔡斯!

    为了验证 INI 文件、我安装了 HSDC Pro (v5.20)、并找到两个 INI 文件、 [ ADS54J69_2x_4222.ini] 和 [ ADS54J69_2x_4421.ini] 在文件夹中 [C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC files] 。

    我可以使用它吗?

    谢谢、Joongho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joongho:

    是的、TSW14J57应该是即用型解决方案。 感谢您在订购前进行验证。

    谢谢,Chase