This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:无法在 DATACONVERTERPRO-SW GUI 下拉菜单中选择 ADS52J65

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, DATACONVERTERPRO-SW, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251802/ads52j65evm-can-not-select-ads52j65-in-dataconverterpro-sw-gui-drop-down-menu

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J65DATACONVERTERPRO-SWTSW14J50EVM

大家好、

我的客户 在 DATACONVERTERPRO-SW GUI 的下拉菜单中找不到 ADS52J65 (EVM)、无法将其与 TSW14J50EVM 和  KCU105系统配合使用。

他们如何连接它?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    感谢您与我们联系。

    默认情况下、如果您刚刚安装了 HSDC Pro 软件、下拉列表中不会显示 ADS52J65 EVM GUI。  

    只有在您安装 ADS52J65 EVM 的 GUI 后、才会出现该消息。 安装 EVM GUI 时、会发生后端通信、并且列表会更新。  

    因此、您可以先尝试安装 HSDC Pro 软件、然后再安装 ADC GUI。 然后连接电路板、您应该会看到 ADS52J65作为下拉选项。

    如果这样不起作用、请告诉我。

    谢谢。此致、

    阿比谢克