This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82无输出、NCO 有输出

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241449/dac38j82-dac38j82-has-no-output-nco-has-output

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、

使用 LMK04828为 DAC 和 FPGA 计时。 DAC 配置:LMF=421、K=20、子类1、使用 Link0。

DAC38J82没有数据输出、并卡在 CGS 阶段。 客户已确认 FPGA 始终循环执行 kcode、但在发出 SYNC 请求后 DAC 的 SYNC 始终为低电平、NCO 验证是否存在输出。  

FPGA 368.64M

DAC 368.64M

SYSREF 18.432M

配置如下:

DAC38J82
0x00,0x0,
0x00,0x1,
0x00, 0x0218,
0x01, 0x0003,
0x02, 0x2082,
0x03, 0xA300,
0x04, 0xF0F0,
0x05, 0xFF07,
0x06, 0xFFFF,
0x07, 0x3100,
0x08, 0x0000,
0x09, 0x0000,
0x0A, 0x0000,
0x0B, 0x0000,
0x0C, 0x0400,
0x0D, 0x0400,
0x0E, 0x0400,
0x0F, 0x0400,
0x10, 0x0000,
0x11, 0x0000,
0x12, 0x0000,
0x13, 0x0000,
0x14, 0x0000,
0x15, 0x0000,
0x16, 0x0000,
0x17, 0x0000,
0x18, 0x0000,
0x19, 0x0000,
0x1A, 0x0023,
0x1B, 0x0000,
0x1E, 0x9999,
0x1F, 0x9980,
0x20, 0x8008,
0x22, 0x1B1B,
0x23, 0x01FF,
0x24, 0x0020,
0x25, 0x4000,
0x26, 0x0000,
0x2D, 0x0001,
0x2E, 0xFFFF,
0x2F, 0x0004,
0x30, 0x0000,
0x31, 0x1000,
0x32, 0x0000,
0x33, 0x0000,
0x34, 0x0000,
0x3B, 0x1800,
0x3C, 0x0228,
0x3D, 0x0088,
0x3E, 0x0108,
0x3F, 0x0000,
0x46, 0x1882,
0x47, 0x01C8,
0x48, 0x3143,
0x49, 0x0000,
0x4A, 0x0F3E,
0x4B, 0x1201,
0x4C, 0x1303,
0x4D, 0x0300,
0x4E, 0x0F0F,
0x4F, 0x1C61,
0x50, 0x0000,
0x51, 0x00DC,
0x52, 0x00FF,
0x53, 0x0000,
0x54, 0x00FC,
0x55, 0x00FF,
0x56, 0x0000,
0x57, 0x00FF,
0x58, 0x00FF,
0x59, 0x0000,
0x5A, 0x00FF,
0x5B, 0x00FF,
0x5C, 0x1133,
0x5E, 0x0000,
0x5F, 0x3210,
0x60, 0x5764,
0x61, 0x0211,
0x64, 0x0001,
0x65, 0x0001,
0x66, 0x0001,
0x67, 0x0001,
0x68, 0x7709,
0x69, 0x0000,
0x6A, 0x0000,
0x6B, 0xBD07,
0x6C, 0x0007,
0x6D, 0x0090,
0x6E, 0x0000,
0x6F, 0x0000,
0x70, 0x0000,
0x71, 0x0000,
0x72, 0x0000,
0x73, 0x0000,
0x74, 0x0000,
0x75, 0x0000,
0x76, 0x0000,
0x77, 0x0000,
0x78, 0x0000,
0x79, 0x0000,
0x7A, 0x0000,
0x7B, 0x0000,
0x7C, 0x0000,
0x7D, 0x0000,
0x3b,0x0000,
0x25,0x2000,
0x3c,0x228,
0x3c,0x228,
0x3e,0x128,
0x4c,0x1303,
0x4d,0x100,
0x4b,0x1200,
0x4d,0x100,
0x4e,0xf4f,
0x0,0x18,
0x4A,0x0F3e,//reset dac 204B IP core
0x4A,0x0F3e,
0x4A,0x0F3f,
0x4a,0x0f21,
0x02,0x2080,
0x2f,0x0,

LMK04828
0x0000, 0x90,
0x0000, 0x00,
0x0002, 0x00,
0x0003, 0x06,
0x0004, 0xD0,
0x0005, 0x5B,
0x0006, 0x00,
0x000C, 0x51,
0x000D, 0x04,
0x0100, 0x14,
0x0101, 0x55,
0x0102, 0x55,
0x0103, 0x04,
0x0104, 0x20,
0x0105, 0x00,
0x0106, 0xF8,
0x0107, 0x10,
0x0108, 0x08,
0x0109, 0x55,
0x010A, 0x55,
0x010B, 0x00,
0x010C, 0x20,
0x010D, 0x00,
0x010E, 0xF0,
0x010F, 0x11,
0x0110, 0x02,
0x0111, 0x55,
0x0112, 0x55,
0x0113, 0x00,
0x0114, 0x22,
0x0115, 0x00,
0x0116, 0xF9,
0x0117, 0x11,
0x0118, 0x08,
0x0119, 0x11,
0x011A, 0x55,
0x011B, 0x00,
0x011C, 0x20,
0x011D, 0x00,
0x011E, 0xF0,
0x011F, 0xFE,
0x0120, 0x00,
0x0121, 0x55,
0x0122, 0x55,
0x0123, 0x00,
0x0124, 0x22,
0x0125, 0x00,
0x0126, 0xF9,
0x0127, 0x01,
0x0128, 0x00,
0x0129, 0x55,
0x012A, 0x55,
0x012B, 0x00,
0x012C, 0x02,
0x012D, 0x00,
0x012E, 0xF1,
0x012F, 0x09,
0x0130, 0x06,
0x0131, 0x55,
0x0132, 0x55,
0x0133, 0x00,
0x0134, 0x02,
0x0135, 0x00,
0x0136, 0xF9,
0x0137, 0x33,
0x0138, 0x21,
0x0139, 0x02,
0x013A, 0x00,
0x013B, 0xA0,
0x013C, 0x00,
0x013D, 0x06,
0x013E, 0x03,
0x013F, 0x06,
0x0140, 0x82,
0x0141, 0x00,
0x0142, 0x00,
0x0143, 0x12,
0x0144, 0xFF,
0x0145, 0x7F,
0x0146, 0x18,
0x0147, 0x5F,
0x0148, 0x02,
0x0149, 0x42,
0x014A, 0x02,
0x014B, 0x16,
0x014C, 0x00,
0x014D, 0x00,
0x014E, 0xC0,
0x014F, 0x7F,
0x0150, 0x03,
0x0151, 0x02,
0x0152, 0x00,
0x0153, 0x00,
0x0154, 0x78,
0x0155, 0x00,
0x0156, 0x78,
0x0157, 0x00,
0x0158, 0x96,
0x0159, 0x00,
0x015A, 0x62,
0x015B, 0xD4,
0x015C, 0x20,
0x015D, 0x00,
0x015E, 0x00,
0x015F, 0x0B,
0x0160, 0x00,
0x0161, 0x01,
0x0162, 0x44,
0x0163, 0x00,
0x0164, 0x00,
0x0165, 0x0C,
0x0171, 0xAA,
0x0172, 0x02,
0x017C, 0x15,
0x017D, 0x33,
0x0166, 0x00,
0x0167, 0x00,
0x0168, 0x0C,
0x0169, 0x59,
0x016A, 0x20,
0x016B, 0x00,
0x016C, 0x00,
0x016D, 0x00,
0x016E, 0x13,
0x0173, 0x00,
0x0182, 0x00,
0x0183, 0x00,
0x0184, 0x00,
0x0185, 0x00,
0x0188, 0x00,
0x0189, 0x00,
0x018A, 0x00,
0x018B, 0x00,
0x1FFD, 0x00,
0x1FFE, 0x00,
0x1FFF, 0x53,

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    将以下寄存器更改为如下所示的新值:

    0x3E  0x0148

    0x4B 0x1200

    0x2F 0x0004

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。

    经过修改后 、它仍停留在 CGS 阶段、DAC 的同步未被拉高、并且 FPGA 始终循环执行 K 代码。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 使用的 SerDes 速率是多少? 将0x00写入地址0x6C 以将其清除、然后进行读取。 需要验证串行器/解串器 PLL 是否已锁定。 如果未锁定、我猜 FPGA 使用的时钟频率有问题、或者未使用正确的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    FPGA 使用的串行器/解串器速率是多少?

    串行器/解串器速率为3686.4Mbps。

    如果没有锁定,我猜 FPGA 使用的时钟频率有问题或没有使用正确的通道。

    在写入00之后、PLL 被锁定并读取0x6c=0x7。 确认通道正确。

    此外、JESDCLK 和串行器/解串器时钟、DAC 内部的串行器/解串器速率之间是否存在固定的关系? 目前、JESD CLK 为 DAC CLK/2、SerDes clk=dacclk。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    串行器/解串器时钟=串行器/解串器速率/(4 *速率)

    在我们的设置中、速率= 1/2

    串行器/解串器 clk = 3686.4M /(4 *.5)= 1843.2G

    jesdclk_div =(内插* L)/ M =(1 * 4)/ 4 = 1

    jesdclk = DAC_CLK / jesdclk_div = 368.64/1 = 368.64MHz。

    更多信息、请参阅随附。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../5367.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    查看上面的所有寄存器设置后、我发现多个设置有误。 如果他们想要获得输出、请确保客户使用折叠设置:

    地址 数据

    0x25    0x2000

    0x3B   0x0000

    0x3E   0x0128

    0x4B   0x1200

    0x4D   0x0100

    0x4E   0x0F4F

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    因为他们检查和审查了所有项目、没有问题、但  DAC 仍然没有输出。 有什么需要注意的地方吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让他们验证所有电源电压是否正确。 确保 TRSTB 连接至低电平。 尝试随附文档中的一些步骤以验证是否正确接收到 SYSREF。  

    e2e.ti.com/.../SYSREF-trouble_2D00_shooting-7_2D00_18_2D00_22.docxe2e.ti.com/.../5265.DAC38J84-Start_2D00_up-Sequence.docxe2e.ti.com/.../4251.Device-Initialization-and-SYSREF-Configuration.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    default_421.cfg

    Write Register: LMK04828.x134[0x134] -[0x20]
    Write Register: LMK04828.x135[0x135] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x136[0x136] -[0xF9]
    Write Register: LMK04828.x137[0x137] -[0x1]
    Write Register: LMK04828.x138[0x138] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x139[0x139] -[0x2]
    Write Register: LMK04828.x13A[0x13A] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x13B[0x13B] -[0xA0]
    Write Register: LMK04828.x13C[0x13C] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x13D[0x13D] -[0x8]
    Write Register: LMK04828.x13E[0x13E] -[0x3]
    Write Register: LMK04828.x13F[0x13F] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x140[0x140] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x141[0x141] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x142[0x142] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x12]
    Write Register: LMK04828.x144[0x144] -[0xFF]
    Write Register: LMK04828.x145[0x145] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x146[0x146] -[0x10]
    Write Register: LMK04828.x147[0x147] -[0x1A]
    Write Register: LMK04828.x148[0x148] -[0x2]
    Write Register: LMK04828.x149[0x149] -[0x42]
    Write Register: LMK04828.x14A[0x14A] -[0x2]
    Write Register: LMK04828.x14B[0x14B] -[0x16]
    Write Register: LMK04828.x14C[0x14C] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x14D[0x14D] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x14E[0x14E] -[0xC0]
    Write Register: LMK04828.x14F[0x14F] -[0x7F]
    Write Register: LMK04828.x150[0x150] -[0x3]
    Write Register: LMK04828.x151[0x151] -[0x2]
    Write Register: LMK04828.x152[0x152] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x153[0x153] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x154[0x154] -[0x78]
    Write Register: LMK04828.x155[0x155] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x156[0x156] -[0x7D]
    Write Register: LMK04828.x157[0x157] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x158[0x158] -[0x96]
    Write Register: LMK04828.x159[0x159] -[0x6]
    Write Register: LMK04828.x15A[0x15A] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x15B[0x15B] -[0xD4]
    Write Register: LMK04828.x15C[0x15C] -[0x20]
    Write Register: LMK04828.x15D[0x15D] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x15E[0x15E] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x15F[0x15F] -[0xB]
    Write Register: LMK04828.x160[0x160] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x161[0x161] -[0x1]
    Write Register: LMK04828.x162[0x162] -[0x44]
    Write Register: LMK04828.x163[0x163] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x164[0x164] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x165[0x165] -[0x8]
    Write Register: LMK04828.x166[0x166] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x167[0x167] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x168[0x168] -[0x8]
    Write Register: LMK04828.x169[0x169] -[0x59]
    Write Register: LMK04828.x16A[0x16A] -[0x20]
    Write Register: LMK04828.x16B[0x16B] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x16C[0x16C] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x16D[0x16D] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x16E[0x16E] -[0x13]
    Write Register: LMK04828.x17C[0x17C] -[0x15]
    Write Register: LMK04828.x17D[0x17D] -[0xF]
    Write Register: LMK04828.x139[0x139] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x11]
    Write Register: LMK04828.x140[0x140] -[0x0]
    Write Register: LMK04828.x144[0x144] -[0x74]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x11]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x31]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x11]
    Write Register: LMK04828.x144[0x144] -[0xFF]
    Write Register: LMK04828.x139[0x139] -[0x2]
    Write Register: LMK04828.x13E[0x13E] -[0x3]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x12]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x32]
    Write Register: LMK04828.x143[0x143] -[0x12]
    Operation Successful.
    Write Register: LMK04828.x100[0x100] - [0x18]
    Write Register: LMK04828.x108[0x108] - [0x66]
    Write Register: LMK04828.x138[0x138] - [0x20]
    Write Register: LMK04828.x166[0x166] - [0x0]
    Write Register: LMK04828.x167[0x167] - [0x0]
    Write Register: LMK04828.x168[0x168] - [0xC]
    Write Register: LMK04828.x163[0x163] - [0x0]
    Write Register: LMK04828.x164[0x164] - [0x0]
    Write Register: LMK04828.x165[0x165] - [0xC]
    Write Register: DAC_RESET.DAC_RESET[0x0] - [0x0]
    Write Register: DAC_RESET.DAC_RESET[0x0] - [0x1]
    Write Register: DAC3XJ8X.config0[0x0] -[0x218]
    Write Register: DAC3XJ8X.config1[0x1] -[0x3]
    Write Register: DAC3XJ8X.config2[0x2] -[0x2002]
    Write Register: DAC3XJ8X.config3[0x3] -[0xA300]
    Write Register: DAC3XJ8X.config4[0x4] -[0xF0F0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config5[0x5] -[0xFF07]
    Write Register: DAC3XJ8X.config6[0x6] -[0xFFFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config7[0x7] -[0x3100]
    Write Register: DAC3XJ8X.config8[0x8] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config9[0x9] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config10[0xA] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config11[0xB] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config12[0xC] -[0x400]
    Write Register: DAC3XJ8X.config13[0xD] -[0x400]
    Write Register: DAC3XJ8X.config14[0xE] -[0x400]
    Write Register: DAC3XJ8X.config15[0xF] -[0x400]
    Write Register: DAC3XJ8X.config16[0x10] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config17[0x11] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config18[0x12] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config19[0x13] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config20[0x14] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config21[0x15] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config22[0x16] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config23[0x17] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config24[0x18] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config25[0x19] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config26[0x1A] -[0x23]
    Write Register: DAC3XJ8X.config27[0x1B] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config30[0x1E] -[0x9999]
    Write Register: DAC3XJ8X.config31[0x1F] -[0x9980]
    Write Register: DAC3XJ8X.config32[0x20] -[0x8008]
    Write Register: DAC3XJ8X.config34[0x22] -[0x1B1B]
    Write Register: DAC3XJ8X.config35[0x23] -[0x1FF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config36[0x24] -[0x20]
    Write Register: DAC3XJ8X.config37[0x25] -[0x4000]
    Write Register: DAC3XJ8X.config38[0x26] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config45[0x2D] -[0x1]
    Write Register: DAC3XJ8X.config46[0x2E] -[0xFFFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config47[0x2F] -[0x4]
    Write Register: DAC3XJ8X.config48[0x30] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config49[0x31] -[0x1000]
    Write Register: DAC3XJ8X.config50[0x32] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config51[0x33] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config52[0x34] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config59[0x3B] -[0x1800]
    Write Register: DAC3XJ8X.config60[0x3C] -[0x228]
    Write Register: DAC3XJ8X.config61[0x3D] -[0x88]
    Write Register: DAC3XJ8X.config62[0x3E] -[0x108]
    Write Register: DAC3XJ8X.config63[0x3F] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config70[0x46] -[0x1882]
    Write Register: DAC3XJ8X.config71[0x47] -[0x1C8]
    Write Register: DAC3XJ8X.config72[0x48] -[0x3143]
    Write Register: DAC3XJ8X.config73[0x49] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config74[0x4A] -[0xF3E]
    Write Register: DAC3XJ8X.config75[0x4B] -[0x1201]
    Write Register: DAC3XJ8X.config76[0x4C] -[0x1303]
    Write Register: DAC3XJ8X.config77[0x4D] -[0x300]
    Write Register: DAC3XJ8X.config78[0x4E] -[0xF0F]
    Write Register: DAC3XJ8X.config79[0x4F] -[0x1C61]
    Write Register: DAC3XJ8X.config80[0x50] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config81[0x51] -[0xDC]
    Write Register: DAC3XJ8X.config82[0x52] -[0xFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config83[0x53] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config84[0x54] -[0xFC]
    Write Register: DAC3XJ8X.config85[0x55] -[0xFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config86[0x56] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config87[0x57] -[0xFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config88[0x58] -[0xFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config89[0x59] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config90[0x5A] -[0xFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config91[0x5B] -[0xFF]
    Write Register: DAC3XJ8X.config92[0x5C] -[0x1133]
    Write Register: DAC3XJ8X.config94[0x5E] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config95[0x5F] -[0x3210]
    Write Register: DAC3XJ8X.config96[0x60] -[0x5764]
    Write Register: DAC3XJ8X.config97[0x61] -[0x211]
    Write Register: DAC3XJ8X.config100[0x64] -[0x1]
    Write Register: DAC3XJ8X.config101[0x65] -[0x1]
    Write Register: DAC3XJ8X.config102[0x66] -[0x1]
    Write Register: DAC3XJ8X.config103[0x67] -[0x1]
    Write Register: DAC3XJ8X.config104[0x68] -[0x7709]
    Write Register: DAC3XJ8X.config105[0x69] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config106[0x6A] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config107[0x6B] -[0xBD07]
    Write Register: DAC3XJ8X.config108[0x6C] -[0x7]
    Write Register: DAC3XJ8X.config109[0x6D] -[0x90]
    Write Register: DAC3XJ8X.config110[0x6E] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config111[0x6F] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config112[0x70] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config113[0x71] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config114[0x72] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config115[0x73] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config116[0x74] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config117[0x75] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config118[0x76] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config119[0x77] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config120[0x78] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config121[0x79] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config122[0x7A] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config123[0x7B] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config124[0x7C] -[0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config125[0x7D] -[0x0]
    Operation Successful.
    Write Register: DAC3XJ8X.config59[0x3B] - [0x0]
    Write Register: DAC3XJ8X.config37[0x25] - [0x2000]
    Write Register: DAC3XJ8X.config60[0x3C] - [0x228]
    Write Register: DAC3XJ8X.config60[0x3C] - [0x28]
    Write Register: DAC3XJ8X.config62[0x3E] - [0x128]
    Write Register: DAC3XJ8X.config76[0x4C] - [0x1303]
    Write Register: DAC3XJ8X.config77[0x4D] - [0x100]
    Write Register: DAC3XJ8X.config75[0x4B] - [0x1200]
    Write Register: DAC3XJ8X.config77[0x4D] - [0x100]
    Write Register: DAC3XJ8X.config78[0x4E] - [0xF4F]
    Write Register: DAC3XJ8X.config0[0x0] - [0x18]
    Write Register: DAC3XJ8X.config74[0x4A] - [0xF3E]
    Write Register: DAC3XJ8X.config74[0x4A] - [0xF3E]
    Write Register: DAC3XJ8X.config74[0x4A] - [0xF3F]
    Write Register: DAC3XJ8X.config74[0x4A] - [0xF21]

    sysref 可用于触发 NCO 输出。

    客户以 DAC3XJ8XGUI 为例、从其安装路径找到配置文件。 但查看运行日志、发现配置文件中的许多寄存器没有出现在日志中。

    左侧的一个是 GUI 配置过程、右侧的一个是配置文件。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    DAC_RESET.DAC_RESET[0x0]寄存器用于向 RESETB 引脚发出硬件复位脉冲、建议在使用串行接口进行编程之前该引脚。 这是您询问的缺失寄存器吗?

    DAC38J82是否仍卡在 CGS 相位? 如果 DAC 链路不稳定、则 DAC 不会输出数据。 客户是否在 DAC 发出同步请求(DAC 将 SYNCb 拉至低电平)期间向 DAC 提供了/K28.5/符号? DAC 收到数量后。 4个顺序/K28.5/符号 DAC 将取消 SYNC 设置(将 SYNCb 驱动为高电平)并进入 ILAS 阶段。  

    谢谢,Chase