This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:具有 LVDS 输出及电缆的参考设计

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562, ADC3662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252874/adc3562-reference-design-with-lvds-output-with-cable

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件: ADC3662EVM

您好、团队成员:

我的客户正在考虑使用 ADC3562、通过 FFC (柔性扁平电缆)将 LVDS 输出连接到 FPGA。

客户将要使用具有10MSPS 的 ADC3562、因此单通道的数据速率将为160MHz、双 通道的数据速率将为80MHz。

但是、客户从未使用 FFC 进行这种高速 LVDS 设计、因此他们希望参考我们的示例设计。

在 ADC3662EVM 上、LVDS 输出通过转子板(PCB)连接到 Caputure 卡。

ADC3xxx 是否有通过电缆进行输出连接的任何参考设计?

如果没有、是否有任何具有类似 LVDS 速度的参考设计(电缆连接)?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    没有通过 FFC 直接连接的参考设计。 我们建议客户设计一个简单的内插器/适配器板(使用 FR4-370材料)、根据 EVM 使用的 Samtec FMC 连接器调整其计划使用的相应 FFC。

    谢谢,Chase