This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08如何避免在传感器校准中使用更多增益?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252103/ads131m08-ads131m08-how-to-avoid-more-gain-use-for-sensor-calibration

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS1256

您好!

我们将 在新项目中使用 ADS131M08。 我们面临一系列问题。

 

  1. 如果使用了读数跳跃、则在4个增益后、我的噪声水平也很高。
  2. 两种(ADS1256和 ADS131M08)方框图都是不同的、这意味着 ADS1256中遵循的是模拟输入>滤波器>增益格式、但 ADS131M08模拟输入>增益>滤波器部分中遵循的是相同的。 如何控制滤波器、以获得有效的结果。
  3. 如何避免更多的增益用于传感器校准。

正在寻找建议。

谢谢。

维贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    Unknown 说:
    如果我们使用了读数跳跃、并且我的噪声级别也很高、则在4个增益后即可。

    进行输入短路测试时、该值高于数据表中的值?

    如果在短接输入时噪声与数据表匹配、并且在外部连接时噪声会增加、则外部电路是噪声源。

    Unknown 说:
    两个(ADS1256和 ADS131M08)方框图都是不同的、这意味着 ADS1256中遵循了模拟输入>滤波器>增益格式、但 ADS131M08中遵循了模拟输入>增益>滤波器部分。 [/报价]

    不确定这意味着什么、两者都具有相同的结构。

    ADS1256:

    ADS131M0x:

     

    Unknown 说:
    我们如何控制筛选器以获得有效的结果。

    数字滤波器图显示 OSR、PHASE 和 PGA_GAIN 是改变数字滤波器行为的最重要寄存器。

    [quote userid="345030" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252103/ads131m08-ads131m08-how-to-avoid-more-gain-use-for-sensor-calibration 如何避免更多的增益用于传感器校准。[/quote]

    噪声和 动态范围最大化(利用更多代码可获得更大的增益)是彼此相反的。 根据带宽需求、您可以在外部实施外部模拟滤波器或前置负载增益。 您可以在接收数据后实施数字滤波器、例如移动平均法(实际上是另一种 sinc 滤波器)。 其中大多数位于器件外部。

    降低噪声的唯一方法是增大 OSR、这会降低数据速率和带宽能力。  

    此致!

    -科尔