请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
问题与 ADS1299有关、假设 EEG 数据记录在 差分设置中、而不是单端设置中。
在 ADS1299数据表中、根据数据表可知、直流条件下的输入阻抗为1千兆欧姆。
输入电容是多少?如何查找 特定频率下的差分输入阻抗和共模输入阻抗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
应用工程师本周正在出差、请预计会有延迟。
请参阅以下主题帖-
谢谢