大家好!
我想在特定的配置下计算 ADS1293的"LSB 大小"。
该数据表具有以下含义:
8.3.5仪表放大器(INA)
仪表放大器提供高输入阻抗以连接可能具有相对高输出阻抗的信号源、例如 ECG 电极。 INA 后面 Σ-Δ 调制器(SDM)的最大差分输入电压范围为±1.4V、INA 的增益为3.5x。 因此、INA 的最大差分输入电压为±400mV。
和
8.4.3输出代码(ADCOUT)
ADS1293的 ADCOUT 由在仪表放大器的正负输入端子之间施加的差分电压引起、可通过公式13计算: (13)
如果使用片上电压基准、则基准电压 VREF 等于2.4V。 ADCMAX 表示 ADC 的最大输出代码、它对应于 SDM 输入的理论2.4V 信号。 ADCMAX 的值随着数字滤波器的配置而变化、相应的值可在表8、表9、表10和表11中找到。 请注意、对于0V 差分输入、ADCOUT 等于 ADCMARX/2。
我对 中有关 SDM 输入电压的不同语句有点困惑、 8.3.5 (+/-1.4V = 2.8V) 和 8.4.3 (2.4V)
对此有何解释?
假设 ADCMAX = 0xF30000 (从8.4.3起)和 +/-400mV (从8.3.5起)的配置、 我就是这样计算 LSB 大小:
LSB = 800mV/0xF30000 = 50.23…… nV/位
是这样吗?
感谢您的帮助
克里斯蒂安