This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:PENIRQ 引脚的 TSC2017行为

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251990/tsc2017-tsc2017-behavior-of-penirq-pin

器件型号:TSC2017

大家好!

我想知道 PENIRQ 引脚变为低电平的条件。

我知道一个条件是在触摸面板时。

在什么情况下、它将被强制为低电平?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第19页对 PENIRQ 功能进行了说明。

    1.断电模式(PD0 = 0):如果触摸面板、PENIRQ 引脚变为低电平、可用作外部微控制器的中断来唤醒系统

    2.  

    任何激活 X+和 Y+驱动器的命令也会导致 PENIRQ 引脚为低电平。 因此、在发出此类命令之前、应禁用 MCU 中的 Iterupt 处理