Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMX2594, LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMX2594、 LMK04832
大家好、
我在设计中使用的是 ADC12DJ5200RF、它可 通过 JESD204B 协议与 Virtex Ultrascale+ FPGA xcvu13p 连接。
LMK04832用于 ADC 和 FPGA 的 LMX2594 oscin、FPGA REFCLK 和 Sysref。
采样时钟由 LMX2594生成。
当我 选择 Jmode3时、 遇到了以下问题。
1.5GSPS 采样时钟和 10Gbps 通道速率:FPGA Rx 可以接收 K28.5、设置 SYNC 并重新接收有效数据、但这并不 稳定。 建立链路后、FPGA 的接收器始终会遇到极性错误和非8b10b 可用代码字错误、从而导致链路断开、断开频率非常高。
2.5Gsps 采样时钟和5Gbps 通道速率: FPGA Rx 可以接收 K28.5、 断言 SYNC 并接收有效数据、建立链路后、FPGA 的接收器总是会遇到极性错误和不是8b10b 可用代码字错误、从而导致链路断开、断开频率低于 5GSPS 采样时钟。 在这种情况下,我进一步发现16个通道中有10个可以在2.5GSPS 采样时钟 的 FPGA 稳定接收,而5GSPS 模式无法稳定接收任何一个。
3. 2Gsps 采样时钟和4Gbps 通道速率: FPGA Rx 可以接收 K28.5、 设置 SYNC 并重新接收有效数据。 值得注意的是、在这种情况下、JESD204B 连接是稳定的。
为了搞清楚链路不稳定是由采样时钟还是通道速率引起、我尝试了使用具有2.5GSPS 采样时钟和3.125Gbps 通道速率的 JMODE8和具有2.5GSPS 采样时钟和5Gbps 通道速率的 JMODE7、 但 FPGA RX 无法接收 K28.5。
我从寄存器中发现、在 JMODE7和8下、寄存器0x208 = 0x0、这意味着串行器 PLL 未锁定、此外、仅在 JMODE1和 JMODE3模式下、串行器 PLL 才锁定。
您是否遇到过这些问题? 您能为我提供解决方案吗? 如果您需要任何进一步的信息、请随时与我联系。
期待收到您的反馈。
谢谢。
梅拉奇