Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX1204
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 LMX1204
团队成员
您能说出 R117、R118和 C130的角色吗? 虽然它们是 DNI、但它们可能可用于各种调试。
如何确定 R117、R118和 C130的值? 特别是、R117和 R118为66.5Ohm。 这些不属于 E24系列。 他们不确定选择这些值的原因。

此致、
高桥典之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX1204
团队成员
您能说出 R117、R118和 C130的角色吗? 虽然它们是 DNI、但它们可能可用于各种调试。
如何确定 R117、R118和 C130的值? 特别是、R117和 R118为66.5Ohm。 这些不属于 E24系列。 他们不确定选择这些值的原因。

此致、
高桥典之
Neeraj,
还有一些令人上瘾的问题。
1.120 Ω 用于 R72、R73、R74、R75、R76、 R77、R78、R79、R80、R81。 您能解释一下为什么使用120欧姆吗?
在 EVM 中、R64、R69使用2.100 Ω。 您能解释一下为什么使用100Ohm 吗?
3. EVM 中有3种0欧姆电阻 RCA12060000ZSEA、ERJ-2GE0R00X 和 ERJ-1GN0R00C。 为什么要使用这三个0欧姆电阻器? 您为什么要使用三种不同的电阻器?
此致、
高桥典之
尊敬的 Takahashi-San:
1.120 Ω 用于 R72、R73、R74、R75、R76、 R77、R78、R79、R80、R81。 您能解释一下为什么使用120欧姆吗?
当用作 LVPECL 驱动器时、LMK04828输出的每个桥臂需要120欧姆接地。
在 EVM 中、R64、R69使用2.100 Ω。 您能解释一下为什么使用100Ohm 吗?
我们就是这样完成的。 LMX1204逻辑输出看到100欧姆的差分阻抗。
EVM 中有3种类型的0欧姆电阻器 RCA12060000ZSEA、ERJ-2GE0R00X 和 ERJ-1GN0R00C。 为什么要使用这三个0欧姆电阻器? 您为什么要使用三种不同的电阻器?
不同的0欧姆电阻器具有不同的物理尺寸。 只要我们要路由快速频率(RF),就会使用小尺寸电阻器。
此致、
内拉伊