This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS88881:在数据链模式下、界面时间图似乎是错误的(图61数据表)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS8883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252444/ads8881-in-the-dasy-chain-mode-the-interface-timeing-diagram-seem-to-be-wrong-figure-61-datasheet

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: ADS8883

ADS8881具有不同的模式。 我想使用"10.4.2.1不带 BUSY 指示器的菊花链模式"、因为如果您只想每个 SPI 接口连接一个器件、这似乎是最简单的方法。 仅使用3个信号。 在图"图61中。 接口时序图:对于两个菊花链模式的器件"每个器件使用了18个 SCLK 周期。 我只有一个器件、需要18个周期。 问题是:ADC 只提供了13个数据位。 我必须额外添加五个时钟周期才能将所有18位全部拿出来。
奇怪的是:所有作为 DIN 芯片选择的 SPI 模式在图中都有一些额外的5个 SCLK 周期(图53。 接口时序图:以忙指示器(DIN = 1)为例的3线制 CS 模式。

现在、我想知道:在数据链模式下、我是否应该为每个 ADC 计时18+5个周期? 或者、我应该在"转换时间"中添加5个时钟吗? 在 SPI 模式中使用5个额外的时钟是什么原因?e2e.ti.com/.../ads8881.pdf

帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您的发帖。

    我认为你所提到的数字是误导性的。 我将其解读为建议 SCLK 可处于以下状态之一:空闲高电平、空闲低电平或切换。 在任何情况下、接口都应忽略 SCLK、直到 CONVST 变为低电平。

    请参阅图50、其中显示了单个 ADC 器件的3线接口连接图。 DIN 应在 DVDD 之前保持高电平(不是低电平-仅适用于菊花链模式)。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我还可以尝试3线接口。 但我还在想:"为什么这样的连锁企业不能像预想的那样正常工作。 您是否知道可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我更改为3线 SPI no BUSY "图51。 接口时序图:3线制 CS 模式(DIN = 1)"、并且相同:如果我使用18个 SCLK、那么我只能获得13个数据位、如果我使用18+5个 SCLK、我将获得完整的18位数据。 问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我认为您在上面分享的数据捕获非常清楚。 让我向一些同事询问这一行为并与您联系。 我想知道 SCLK 是否真正需要进行5次高-低或低-高转换、而 CONVST 出于某种原因处于高电平。 我在数据表的任何位置都没有明确提到它。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否每个人都使用 某种具有 SPI 接口、可传输3x8位的 MCU? 然后就 会有一个问题、即您需要将输出字移动多少、但无论如何都是有效的。
    关于 SPI 模式或 dasy-chain-mode 是否更适合我的应用:它是 dasy-chain,因为它不在 DOUT 使用高 Z 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题:电路板上填充了 ADS8883而不是 ADS8881 -抱歉。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、Oliver。 很高兴你找到了。

    此致、

    瑞安