This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130B02-Q1:是否对获得1.8V 数字 IO 的 ADC 有任何建议?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253402/ads130b02-q1-is-there-any-suggestion-on-adc-which-get-1-8v-digital-io

器件型号:ADS130B02-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131M02-Q1

大家好、

您是否对具有1.8V SPI 的2通道、至少32Ksps ADC 有建议? 我发现 ads130B 的最小数字 IO 电源是2.7V?

非常感谢

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    您是否可以改用 ADS131M02-Q1?

    此致、
    约阿希姆·武尔克