This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300:LVDS 连接(SYSREF、TMSTP)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252793/adc09qj1300-lvds-connections-sysref-tmstp

器件型号:ADC09QJ1300

我们要从 FPGA 连接该器件。 FPGA 的 LVDS 输出符合正常 LVDS 电平的规格、最小输出差分为274mV。 ADC 数据表指定的最小差分输入电压为400mV、LVDS 和 FPGA 无法保证该电压。  

是否有建议的接口转换器件(例如 LVDS 到 LVPECL)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    让我看看是否有可以保证所需摆幅的缓冲器。  我会和你一起回来的。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    400mV 的 ADC 最小差分以电压峰峰值为单位、即200mV 差分。  请验证 FPGA b/c 的单位、如果它不是274mV 峰峰值、则 FPGA 符合最低要求。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、  

    确实是... 感谢您对 thatt 的关注。 是的、FPGA 的规定 VOD 为274mV (548mV Vpp-DIFF)。 只要我们进行交流耦合(由于 VCM-IN 限制)就不会出现问题。

    感谢您的快速响应!

    -杰西