This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:AFE5832、Swaroop 电路板

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253052/afe5832-afe5832-swaroop-board

器件型号:AFE5832
主题中讨论的其他器件: TX7332

尊敬的先生:  

我们正在使用 tx7332和 afe5832开发用于超声波信号收集的处理采样板。 目前、我们的目标是采用 Swaroop FPGA 板实现 afe5832与 PC 之间的数据通信。 您能否与我分享 Swaroop 电路板的设计文件和用户指南?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您联系我们。

    我也看到有关设计文件申请的电子邮件。  

    我会通过电子邮件给您回复、并批准您访问数据库。

    谢谢。此致、
    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    已启用您的访问权限。

    我现在将关闭该主题。

    谢谢。此致、

    阿比谢克