This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:优于 AD7766BRUZ

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252975/ads127l21-better-than-ad7766bruz

器件型号:ADS127L21

您好,先生  

我 想找一个比 AD7766更好的解决方案

您有任何建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    是的、与 AD7766相比、ADS127L21是一个不错的选择。  ADS127L21是 Δ-Σ 拓扑、其中 AD7766是过采样 SAR。

    ADS127L21具有多种滤波器选项、包括宽带(砖墙)滤波器和低延迟 sinc 滤波器。  

    一些主要规格:

    宽动态范围(SINC4滤波器、最大速度模式)

    512ksps 时动态范围为110.9dB

    32ksps 时为123.3dB 动态范围

    低功耗

    200ksps 下为14mW

    50ksps 时为4.3mW

    高 DC 精度

    INL:0.4ppm Fs (典型值)

    温漂:50nV/°C (典型值)

    增益漂移:0.5ppm/°C (典型值)

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用