This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204-Q1:双通道 PWM 生成

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701-Q1, DAC53204, DAC539G2-Q1, DAC53204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251994/dac53204-q1-two-channel-pwm-generation

器件型号:DAC53204-Q1
主题中讨论的其他器件:DAC53204DAC539G2-Q1、DAC53701-Q1

大家好、

我的客户需要用于 LED 指示灯的2通道 PWM 信号。 DAC53204应是此类应用的候选器件。 DAC53204是否可通过附加配置用于此类应用? 如果配置错误、请告诉我。

e2e.ti.com/.../DAC53204_5F00_2ch_5F00_PWM_5F00_generation.pptx

此致、

斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saito-San:

    是的、这将正常工作、如您所示。  

    应用是什么? LED 指示灯是否采用了某种类型的控制? 还是只设置精确的占空比并使 LED 亮起或熄灭?

    我想检查是否有其他器件、我可以向您推荐。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢。 此应用为 eCall。 客户需要通过 PWM 控制 LED 指示灯来设置占空比。

    此致、

    斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito-San:

    这可能是最佳器件。 您还可以检查 DAC539G2-Q1。 它是一款 GPI 转 PWM 器件、可使用 GPI 输入和查找表设置输出占空比。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢! 现在我们可以为客户提供以下3种解决方案。 目前、主机 MCU GPIO 的数量不足。 所以、我认为解决方案1更好。   

    DAC53204-Q1用于生成双通道 PWM

    优点:通过 I2C 可以轻松调节占空比设置的基准电压。

    缺点:-

    2. DAC539G2-Q1 x 2个用于生成双通道 PWM

    优点: 通过三个 GPI 选择8个参考电压选项。

    缺点:需要 MCU 提供额外的3个 GPO。

    3。DAC53701-Q1 x 2个用于生成双通道 PWM

    优点:更便宜的解决方案

    缺点:需要通过外部分压器设置基准电压,或者需要额外的 DAC 作为基准电压。

    智能 DAC 产品系列正在不断发展。 我需要检查最新的信息。

    此致、

    斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito-San:

    我同意第一个解决办法似乎是最好的建议。 让我知道客户在考虑您的建议时是否有任何疑问。  

    智能 DAC 产品系列中出现了很多新产品! 本月有更多的产品将发布到 TI.com。 如果您愿意、我们可以安排与我们的智能 DAC PME 和 Illia 会面、 他将会详细介绍汽车照明产品系列和其他智能 DAC 器件。 或者至少、他可以为您指明正确的销售宣传材料。 如果您有兴趣、请发送电子邮件给我。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-SN:


    谢谢。 我们将在下周获得客户反馈。 我会回去的。"

    重新启动销售宣传材料、我给您发送了 Emai、包括 Illia。  

    此致、

    斋藤市