This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:电源定序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253521/adc14155qml-sp-power-sequencing

器件型号:ADC14155QML-SP

该部件需要三个电压:VA (3.3V)、Vd (3.3V)和 VDR (1.8V)。  数据表表明、VA 和 Vd 不应大于100mV、这意味着它们应该由同一个稳压器供电。  但是、我没有看到数据表中列出的任何 VDR 与 VA 与 Vd 的要求。  是否有任何定序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey:

    传统上、除非另有说明、否则数字电压轨应在模拟电压轨之前启动。 如果在不同级别出现多个数字电压轨、则应按递增顺序对电压轨进行定序。 这同样适用于模拟电压轨的多个电平。 对于该器件、我们建议的顺序将是 VDR →Vd →VA

    此致、Chase