This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:3线 RTD 低侧基准

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253865/ads1263-3-wire-rtd-low-side-reference

器件型号:ADS1263

您好!

我将按照本 指南的第2.3节、在低侧基准中使用 ADC2来测量温度。我看到温度比参考温度高出2°C。 我测量了电压和电阻、并仔细检查了数学原理。 我不确定漂移来自哪里。

-我在 PCB 布局中是否需要考虑一些设计要求,而这些要求可能未通过?

RTD 多路复用器用于将输入重定向到 ADC。

- R133为基准电阻

- ADC 5是 Ref +、ADC6是 Ref -

- ADC 8为 AIN_Pos、ADC7为 AIN_Neg

-我正在使用 ADC2读取 RTD

谢谢。

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Park:

    您是否尝试过校准系统以查看是否可以消除此错误?

    仅供参考、您的原理图非常复杂且难以遵循。 可以尝试将一些电路分离到不同的工作表上。

    -Bryan