This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08-Q1:提高 FSR

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08-Q1, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253838/ads131m08-q1-increasing-fsr

器件型号:ADS131M08-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

您好!

我们将尝试通过 ADS131M08-Q1实现更宽的 FSR。  我们在数据表中看到、尽管引脚的额定电压为 AVVD + 0.3V、REFIN 的最大建议电压为1.3V。 为了增加 FSR、将 AVDD (3V 范围内)连接到 REFIN 的预期行为和风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanner Songkakul:

    ADS131M08设计为在数据表中指定的1.1V 至1.3V 基准电压下运行。 无论您使用内部 VREF 还是外部施加的电压、都是如此。

    如果您在超出这些限制或数据表中规定的任何其他限制的情况下操作器件、则无法再保证器件性能。 换句话说,所有的赌注都是关闭的。

    我不建议以这种方式运行 ADS131M08、并且希望您能清楚地知道、如果您选择违反数据表规格、您将自担风险

    -Bryan