This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8883:什么是通过 ESD 二极管的最大输入电流、以及在正常输入电压范围之外的连续输入电压的最大值

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ADS8881, ADS8883, ADS8885, ADS8887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253520/ads8883-what-is-maximum-input-current-through-esd-diodes-and-maximum-input-voltages-under-continuous-out-of-the-normal-input-voltage-range

器件型号:ADS8883
主题中讨论的其他器件:ADS8881、 ADS8885、 ADS8887、ADS8860

通过 ESD 输入保护二极管的最大输入电流是多少?  对于持续情况、什么是安全值?

注意: "ADS888x"是指 ADS8881、ADS8883、ADS8885或 ADS8887。  

浏览本指南(在下面的链接)后发现 ADS8860的最大输入电流为+/-15mA。 ADS888x 的差分输入是否也是如此?  

如果同时超过了正负输入电压、是否存在总最大电流?

用于保护低压 SAR ADC 免受电过应力的影响且对性能影响超低的电路

此外、输入电压是否也必须受到限制?  换言之、限制输入电流还不足以提供充分保护?

谢谢。

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的发帖。

    ESD 二极管用于瞬时 ESD 事件保护、不应依赖它们来防止连续或持续过压事件。 我确实认为、ADS88xx 系列 SAR ADC 中的所有器件之间的这些器件是相似的、如果不完全相同的话。 外部保护电路的设计应确保电压  限制在绝对最大额定值规格范围内、并且内部 ESD 二极管不必导通。

    此致、

    瑞安