This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RF:响应时间延迟

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245364/adc12d800rf-response-time-delay

器件型号:ADC12D800RF
主题中讨论的其他器件:WAVEVISION5

你(们)好。

我使用 WaveVision5从 ADC12D800RFRB 模型读取数据。

问题是、设置 HW_TRIG 需要花费太长的时间来响应。

典型响应时间为82 毫秒、但 HW_TRIG 设定响应为185毫秒。 

我必须缩短响应时间。

数据读取功能是
WvBool WV_API WvBoardReadCaptureData (
WvWord board_index、
WvWord DUT_INDEX、
WvWord* return_data,
WvWord sizeof_data_alloced_by_caller、
WvBool* return_data_valid
);

H/W TRIG SET 功能为
WvBool WV_API WvNewestHardwareWrite(
WvWord board_index、
WvWord DUT_INDEX、
WV_Debug_Access_Method access_method、
WvWord BUS_INDEX、
WvWord DEVICE_ADDRESS、
WvWord 地址位宽度、
WvWord 地址、
WvWord DATA_bitwidth 和
WvWord 写入值
);

我等待你的回应。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ky:

    您是否要求更快地采集数据?

    我不确定我是否完全理解您的担忧。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    感谢您的回复。 

    我想以更快的速度获取数据。

    我希望能够在不到100毫秒的时间内获取数据。

    设置 H/W TRIG 时的响应时间为184毫秒。
    未设置需要82毫秒。

    如何缩短响应时间?

    谢谢。

    KY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ky:

    遗憾的是、您只能以 USB 协议的响应速度进行捕获。
    否则、您需要更快地开发一些产品以满足您的要求。

    此致、

    Rob