This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03, ADS131M08, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235749/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131M04、ADS131M03

您好!

现在、我将使用 ADS131M08进行新设计。 称重传感器直接连接到我们的 ADC。 如果未连接称重传感器、我的噪声水平很高。 降低输入噪声级别。

输入电阻为49.9 Ω、共模电容器为1000PF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj:

    如果您可以分享您的原理图、解释 ADC 配置(增益、数据速率等)以及让我知道得到的噪声大小、这将会很有帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

      谢谢您的答复。 我的 ADC 配置如下所示。  

    CLK - 8.1818MHz (来自 FPGA)、SCLK - 20MHz、增益- 128、数据速率- 8kHz、内部基准

    数据表显示分辨率为13.4位、但我们得到的却是10位。  

    1K + 1K 用于负载电阻器。

    我们以前使用 ADS131M04、但分辨率根据数据表获得。 器件之间有任何变化时、就会发生跳变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj:

    请查看我的反馈:

    • 当您测量噪声并检查有效分辨率时、ADC 的输入应该被短接。 可以将01写入 MUXn[1]以得到 RMS 噪声,然后计算有效分辨率。
    • 如果不使 ADC 上的输入短路、则不仅要测量 ADC 的噪声、还要测量外部电路的噪声、包括 PCB 布局引起的噪声等。
    • 输入端和 AGND 之间的共模电容器有助于您的设计。
    •  在您的配置条件下、M08和 M04在噪声和有效分辨率规格方面没有差异。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

      感谢您的答复。 我使用上面的第1点进行检查、增益= 128、SPI 时钟= 20MHz、并且 ADC 输入引脚短接、我获得10位分辨率。 因此我只更改 SPI 时钟、增益= 128、SPI 时钟= 10MHz 并且 ADC 输入引脚短接、我得到13位分辨率。  

    当我连接应变桥电压时、我会得到10位分辨率、如何提高我的分辨率?

    我更改并检查了 ADC 输入滤波器频率、但这种更改对我们没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj:

    当 DVDD 为3.3V 时、此 M08 ADC 支持高达25MHz 的 SCLK 频率。 您的20Mhz SCLK 可能不是很干净、这取决于您的时钟源、布线长度和 PCB 布局。 您可以尝试为 R41使用较小的电阻器值、例如49.9 Ω 而不是0 Ω。

    我不知道您是如何激励电桥的、如何连接电桥以及信号电平是多少、但通常应该针对电桥应用配置比例测量。 比例式测量不太容易受到 VEXCITATION 随时间和温度的漂移的影响、并且 假设基准输入和测量输入中的噪声是相关的、VEXCITATION 源中的任何噪声都将被抵消。 请参阅下面的应用手册以了解更多详细信息:

    电桥测量基本指南

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    建议如下观察结果。

     1.当我们应用4个增益后、我会根据数据表得到分辨率;当我们使用同一传感器(电桥)应用128个增益时、我们不会根据数据表获得分辨率、并且会出现"最小和最大噪声水平"毛刺脉冲。 我们使用350 Ω 电桥传感器。

    我们正在尝试内部和外部基准电压。 我们将仅在使用内部电压时受到干扰。 外部基准电压可正常工作。

    3.外部电压的最大电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj:

    请在下面查看我的答复:

    1.数据表中的噪声(或分辨率)只反映了器件的噪声。 您测量的值反映了系统噪声、包括电桥噪声。 噪声也会放大。  

    2.使用外部基准  电压(Vref)及比例式测量结果将电桥连接到 ADC、通常可以消除来自激励源(VEXCITATION)的任何噪声、 使您的测量不受 Vref 和 VEXCITATION 值的影响、并且更不容易受到任何 VEXCITATION 漂移随时间和温度的影响。 我强烈建议您查看 《电桥测量基本指南》

    建议的 Vref 显示在 M08数据表的表6.6中:  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

      当我进行传感器校准时、我需要更多的增益。 因此、我连接外部差分放大器、然后发送到 ADC 输入。 在本例中、4增益和8KSPS 仅获得14位。 数据表中的分辨率。 当我使用128 PGA 增益时、噪声会增加、从而降低 PGA 增益并增加外部增益。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj:

    如前所述、M08数据表中的噪声(或分辨率)仅反映器件的噪声。 根据您的描述、您会看到来自包括放大器和电桥在内的外部电路的噪声较多。 要检查 ADC 的噪声、您可以查看 CHx_CFG 寄存器的 MUX[1]位以短接 ADC 输入、然后检查代码的标准偏差。

    当您在 ADC 上使用大增益时、一切都将放大、包括来自 外部电路(放大器和电桥)的较 高噪声、这就是在较高的增益128下获得较高噪声的原因。

    以下建议可能有助于降低系统噪声:

    • 使用纯净的电源 作为  电桥的激励电压、还应使用分压器对同一电源进行分压、以获得1.2V 作为 M08 ADC 的基准 REFIN。 M08没有内部基准缓冲器、因此需要使用缓冲器。
    • 使用低噪声外部差分放大器。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们面临的问题如下所述:

    我们将 ADC 差动输入与具有惠斯通桥的负载单元(4Kn、5kN、25kN、50 kN)的差动输出相连。 我们将使用5V 的直流电源。 我们连接称重传感器的那一刻、我们就拥有良好的分辨率、即数据表显示的分辨率。 但是、当我们使用分流器来校准系统时、分辨率会有所降低。 此外、我们观察到 ADC 工作时的增益小于8的输出中没有任何尖峰、但对于128等更高的增益(我们的系统所期望的增益)、我们会在输出中得到尖峰。 我们尝试了您的建议、但仍然失败了。 我们还尝试连接较高的分流电阻(2000和1000欧姆、而不是350欧姆)、但未达到数据表规定的分辨率。 我们在哪里失败了? 您能帮助我们解决这个问题吗?

    SCLK 信号和电源信号均纯净、可长时间观察。

    此致

    普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    当 Dale 在旅行时、我试着在这里帮助您。

    我通读了整个讨论,但老实说,仍然不明白你要如何使系统工作。
    据我了解、您将使用电压为5V 的惠斯通电桥。 ADS131M03采用3.3V 电压供电。
    在这种情况下、电桥的共模输出电压为2.5V。 如果将电桥的检测线路直接连接到 ADS131M08输入、则系统在增益大于等于8的情况下无法工作。
    数据表在建议运行条件表中指出、对于增益>= 8、每个引脚上的绝对输入电压需要<=(AVDD - 1.8V)=(3.3V - 1.8V)= 1.5V。 不过、在您的情况下、绝对电压为2.5V。

    您可以通过几种方式让该系统与 ADS131M08配合使用:

    • 将电桥激励电压降至<=3V
    • 使用双极电源(例如+/-2.5V)作为电桥激励
    • 使用外部仪表放大器提高信号增益并将其电平转换到 ADC 的输入范围内。

    我可能遇到的另一个问题是、您如何确定/计算您获得的分辨率?

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    感谢您的答复。

    我对连接任何容量的称重传感器感兴趣、并符合数据表中规定的分辨率、即在不改变称重传感器的情况下、但连接到差分输入 I 应具有非常低的噪声。

    可以。 我的负载单元接受了5V 直流电。

    将尝试减小励磁并进行检查。 我们不允许用于双极激励。 还会尝试使用仪表放大器和电平转换器、让您获得相同的效果。

    大约使用(1/2^N)* 100%计算噪声水平、其中 N 是分辨率位数。 它会更接近但不准确。

    会尝试提出您的建议并告知您。

    此致

    普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    这听起来不错。
    使用 INA 时、INA 通常会为您进行电平转换。

    当涉及到您能够实现的分辨率时、您可能有错误的预期。
    如果您想知道在 ADS131M08连接到负载单元时是否可以实现数据表噪声性能、则必须保持负载单元接近0V 差分输出电压。 然后记录若干个样本、例如一段时间内的1ms。 绘制代码随时间的变化图、确保其中没有漂移或其他干扰。 记录代码的标准偏差被视为代码的 rms 值。 现在使用 LSB 大小将 rms 代码值转换为 UV。 然后、对于给定的增益和数据速率设置、测得的 uVrms 值应接近数据表噪声表中规定的值。

    此致、
    约阿希姆·武尔克