This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:输入引脚保护

Guru**** 2386220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253148/ads7138-q1-input-pin-protection

器件型号:ADS7138-Q1

大家好、

根据我的设计、AIN 引脚的输入仅为3.3V 左右。 但是、如果电压超过3.6V、会出现任何尖峰、这意味着我们是否有内部保护二极管? 或者我是否需要在外部添加齐纳二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    如果您将例行对 ADS7138-Q1的输入进行过压(请参阅绝对最大值详细信息第7.1节)、则应使用外部保护二极管。