This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:高分辨率 DAC 与 NI PXIe 底盘集成

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A, DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252896/dac11001a-high-resolution-dac-integration-with-ni-pxie-chassis

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件: DAC11001B

我们有一个仿真设置、它使用 NI PXI 设置以及包含16位 DAC 的 PXIe 7857R 可重新配置 IO 模块。 DAC 的分辨率稍低于我们的期望值、并且需要一个外部电路来提高分辨率。 一种替代方案是、PXIe 7857R 将数据输出到 TI DAC11001A 等外部 DAC、以提高分辨率。 问题就变成了如何与 DAC11001A 连接。 它不一定需要 PXIe、或许开发板可以做到这一点。 感谢您提供有关这方面的任何信息、谢谢。 J·施泰恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    Akhilesh 很快就会回来与您联系。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我 Amy 没有正确理解这个问题。

    如果您询问如何将 DAC11001A 连接到 PXI 设置、这是可行的。 您可以先看一下 DAC11001A 的 SPI 接口时序图、相应地编写一个 LabVIEW 程序或 Python 来完成该任务。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhilesh、感谢您的回复。 具体而言、问题是如何连接 DAC11001A、最好是连接开发板以处理电源、输入和输出、这样我们就不必设计自己的印刷接线板接口。 TI 或分销商是否具有适用于该器件(或 DAC11001B 版本)的开发板。 谢谢、Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们为该器件提供了评估模块。 请通过以下链接订购

    https://www.ti.com/tool/BP-DAC11001EVM

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh、非常感谢您的快速响应和链接、正是我所寻找的!