This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1020:将 ADC 连接到 DDR4

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253092/adc08d1020-connecting-adc-to-ddr4

器件型号:ADC08D1020

大家好!

我想使用该 ADC 以800MSPS 的速率对数据进行采样。 当时我想使用800MHz 的时钟。 需要将采样数据放入 DDR4存储器中。 我是否可以通过向 DDR4提供相同的时钟来直接对存储器进行计时? 或者、我是否需要了解具有 MIG 的 FPGA PL 逻辑? 我使用的是 Zync UltraScale +。 由于 ADC 的输出为 LVDS、我是否需要在 FPGA 中进行额外的差分至单端转换? 您还能建议适用于该应用的任何 DDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjusha,

    DDR 具有时序和封装要求、因此您需要通过 FPGA 存储数据。   我认为 UltraScale+可配置为差分输入、请确认。  根据 LVDS 数据速率、缓冲器可能会也可能不会以 FPGA 所要求的速率和电压电平运行。

    此致、

    Geoff