This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:适用于具有 AMC1210的 AMC3336的 PDM 至 PCM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC1210, PCM1862, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252562/amc3336-pdm-to-pcm-for-amc3336-w-amc1210

器件型号:AMC3336

我正在尝试读取使用 AMC3336的音频放大器的交流扬声器输出。 交流电压可达到250V +/-、因此我使用 AMC3336进行隔离。  

我是否可以使用 AMC1210将 PDM 信号转换为 PCM、通过 I2S 发送到 ESP32以进行进一步处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 PCM1862也可以对 PDM 信号进行解码、并在 PGA 上具有抽取滤波器。 这也可能是一种选择。 有人对此组合有任何体验吗?

    或者、具有模拟麦克风输入的 AMC3330和 PCM1862也可以工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  对于原始问题、否- AMC1210无法输出 I2S 格式的信号。  PCM1862也许可以正常工作、但 AMC3336的位流输出中不会有任何左通道或右通道的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!  如果我使用两个 AMC3330从放大器捕获两个通道的交流输出、PCM1862是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不出您会如何提取左/右数据。  AMC3336将为每个时钟周期输出一个位、而 DMIC 将使用两个时钟边沿将其数据合并到单个流中、以将 L 与 R 区分开来

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉   在同一问题中组合 AMC3336和 AMC3330会造成混淆。

    我曾考虑使用两个 AMC3330、这两个器件可生成双交流输出。 使用 PCM1862 读取两个独立的差分输出、那么理论上应该能够创建 I2S 流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    可以。可以使用两个 AMC3330并将其差分模拟输出馈送到 PCM1862的差分模拟输入。