This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:ADC3660 FPGA 代码

Guru**** 2798385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253561/adc3660-adc3660-fpga-code

器件型号:ADC3660

您好、TI!

是否有任何 ADC3660 FPGA 读取逻辑代码。 我们将 Zynq7000与 ADC3660相连。 Xilinx 具有 QSPI 支持、但不允许4线 SPI 到3线转换逻辑。 TI 是否提供任何 FPGA 逻辑?

此致、

萨法拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sararaz、

    我们没有适用于 FPGA 的任何逻辑代码可用于在4线 SPI 和3线之间进行转换。  您将需要联系 Xilinx 以获取固件解决方案。  您可以在 SDIO 线路上使用三态缓冲器来执行从3线到4线的"转换"、但这需要硬件更新。

    此致、

    Geoff