This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:以下运算放大器的输入失调电压和高压摆率的影响

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, OPA227, DAC8820, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253889/dac8820-impact-of-input-offset-voltage-of-following-op-amp-and-high-slew-rate

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件:OPA227OPA827、OPA828

由于 DAC8820具有低输入失调电压(+/-5uV)、数据表建议将 OPA227与 DAC8820结合使用。 然而,OPA227 压摆率(2.3V/usec) 太慢。 我搜索了一种运算放大器、将其与具有低输入失调电压和高压摆率(200V/usec 或更高)的 DAC8820配合使用。 没有任何元件接近于 OPA227 +/-5uV  规格。

我希望从 DAC 和运算放大器输出一个达到1%以内总延迟为800ns 的电压、其输出范围为0至+10V (因此具有高压摆率)。 在 DAC 的输出稳定时间之后、为压摆率分配了大约100ns 的时间、以从0V 提高到10V (因此压摆率应> 100V/usec)。

如果无法实现这种运算放大器规格组合、您能否向我指出高输入失调电压(以及运算放大器输入的其他相关规格)的影响、以便我确定这些规格将如何影响我的 DAC 至模拟电压保真度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器上较高的失调电压只会导致输出上的失调电压较高。  因此、如果失调电压在您的应用中不那么重要、您可以影响该规格。  考虑使用 OPA828或 OPA827等放大器。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。