This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:需要有关 TI-JESD204-IP 内核的更多信息

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242576/ti-jesd204-ip-require-more-information-on-ti-jesd204-ip-core

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS54J54

您好!

我计划使用器件型号为 ADS54J54的 TI ADC、该 ADC 连接到 Xilinx Virtex Ultrascale+ FPGA。 该 ADC 具有一个到 FPGA 的 JESD204B 接口、还想知道接口验证将提供 TI-JESD204-IP 内核的天气情况。

还想知道此 IP 的使用限制是什么。 是否有可能根据我们的应用更改 IP 内核中的某些参数。 该 IP 内核是否涉及任何成本。

我们目前正在制造原型板(2-4个)、每个板上都有一个 ADC。 我们预计将于2024年初投入生产(每年50-100个噪声)。 这是我们为 Thales India 公司内部构建的数据采集系统

谢谢。此致、

R·拉克什

泰雷兹印度私人有限公司

PH -+919844108624

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    TI JESD IP 免费提供。 存在一些使用许可证限制、主要是同一 FPGA 不应连接到 任何非基于 TI JESD 的数据转换器。

    该 IP 支持所有 Xilinx Ultrascale 和7000系列 FPGA、并可进行参数化以匹配 TI 任何数据转换器的 LMFS 模式和 JESD 链路参数。  

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    感谢您的答复。 将以哪种格式提供 IP 内核、这是 Netlist 还是共享源代码等?

    使用此 IP 的电路板的量产版本(在原型中具有使用的相同 TI ADC 和 FPGA)是否需要任何许可?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    核心以加密系统 Verilog 文件的形式提供。 参考设计文件(核心设计的一部分)将是非加密系统 Verilog RTL。

    除了 TI 器件使用限制外、对于包含采用此 IP 的 FPGA 的电路板的生产版本没有许可要求。

    此致、

    艾米特