请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M08-Q1 主题中讨论的其他器件:ADS131M08
嗨、团队,
附件是客户的 ADS131M08的原理图。 请帮助检查、芯片部件、客户的库尚未完成、而是使用了32个 PIN 码。
其他一些问题需要回答:
1目前我们对精度的要求不是很高。 输入信号不需要放大。 因此、可以直接取消 ADC 采样输入端的两个电阻器和一个电容器。 如图 R2 R3 C2所示。
2建议的外部基准电压为1.25V、是否可以直接连接到3.3V?
3输入晶体振荡器可以使用其他频率吗? 只要不超过8.192MHZ? SPI_CLK 和 CLK_IN 可以接受多大的误差?