This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295EVM, ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253972/ads5295evm-data-converters-forum

器件型号:ADS5295EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5295

参考 ADS5295EVM 的电路图制作此 ADC 板。
当我向 ADS5295应用50MHz 单端时钟时、在 ADC 时钟输出端的 LVDS P/N 引脚上观察到50MHz 时钟。
然后、我尝试根据 ADS5295数据表中显示的时序图、通过将0x0001写入 ADC 的内部寄存器地址0x01来读取寄存器、但返回的数据全为零。
ADC 的 SDOUT 引脚也似乎连接到0V。
如果我将0x0000写入地址0x01、SDOUT 将悬空、因此 ADC 似乎识别串行命令。
如果您对我应该检查的内容有任何建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。
    我试图在上电后读取 ADC 内部寄存器的初始值、但可能我读取的寄存器的初始值全部为零、因此读取的值也为零。
    我向一个随机地址写入一个值、然后读取该值、发现我写入的值已被读取。
    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、  

    很高兴知道问题已解决。

    如果您将来遇到任何其他问题、敬请告知。

    感谢您联系 E2E、我将结束此主题。

    谢谢。此致、

    阿比谢克