This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7528:VDD=3.3V

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253689/tlc7528-vdd-3-3v

器件型号:TLC7528

您好!

是否可以在 VDD=3.3V 的情况下使用 TLC7528?
我无法从数据表中判断、因此如果您能告诉我、那将会很有帮助。

如果不是、您能否告诉我哪个器件具有与 AD5428相同的规格、可以在 VDD=3.3V 下运行?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie-san:

    它看起来不像 TLC7528支持3.3V VDD、而且我没有看到另一个类似的并行接口、即支持3.3V VDD 的 MDAC。 这些要求是否灵活? 您是否需要并行接口?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的答复。

    我了解它无法在3.3V 下使用。
    现在该线程已解决,单击"关闭"即可。

    此致、

    西井市