This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:如何实现1:4 DES 模式

Guru**** 2550540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP, ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249411/adc12d1600-how-1-4-des-mode-can-be-realized

器件型号:ADC12D1600
主题中讨论的其他器件:ADC12D1620QML-SP

您好!

我希望您确认 DESI 和 DESQ 模式的输入条件。

*根据数据表,在 DES 模式下似乎只能使用"1:1多路信号分离器"和"1:4多路复用器"。


不过、我知道 DESI 和 DESQ 模式的情况仅使用一个 ADC。
因此、我认为"1:2多路复用"模式也可以在上述两种模式下使用。 但是、对于 DES 模式的多路复用模式、您只描述了"1:4多路复用器"。
我的理解是,即使选择了"DESI"和"DESQ",用户也可以实现"1:4 mux"是正确的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    仅在 DESI 或 DESQ 模式下 一个输入  电路。  I 频道和 Q 频道。 但在器件内部使用了两个 ADC。 因此、只有1:4多路信号分离器或1:1多路信号分离器模式可用。 1:2多路信号分离器模式不可用。  

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我知道我们可以对 Desi 和 DESQ 使用1:4多路信号分离器模式。
    顺便说一下、DESI、DESQ 和 DESIQ、DESCLKAQ 的区别是带宽和 SFDR。

    不过、似乎没有针对上述每种模式的带宽规格。

    问题1: 您能给我提供以上模式的可用带宽吗?
    问题2. 我们考虑使用 ADC12D1620QML-SP 来实现这项功能。
        该器件也没有上述模式的带宽规格。
        您能否为以上模式提供可用带宽?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供反馈吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这是 ADC12D1620QML 数据表中的曲线图。  

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您针对每种模式(DESI、DESQ、DESIQ、DESCLKIQ 和非 DES)询问最大"fclk"频率和最小"flk"频率。
    但我发现以下信息。



    我最初认为此规格与 ADC12D1600和 ADC12D1620QML 相同、但我注意到此规格不同。

    顺便说一下、您为什么在 DES 模式下绘制超过1600Msps 的数据?
    它是否显示了不可用的实际输入信号,但显示了输入线路阻抗的影响?
      
    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    当使用非 LSPSM 模式时、DESI、DESQ、DESIQ、DESCLKIQ 和非 DES 的最大时钟 为1.6GHz。 请注意、在所有 DES 模式下、采样率都是时钟速率的两倍。 例如、当1.6GHz 时钟时、采样频率将为3.2Gsps。 其中、在非 DES 模式下、1.6GHz 的最大时钟速率对应于1.6Gsps 的最大采样率

    使用 LSPSM 模式时、最大时钟速率为800MHz、这意味着在 DES 模式下、最大采样频率为1.6Gsps、对于非 DES 模式、该频率为800Msps。  

    FPD-Link ADC。 对于 DES 模式、对于非 DES 模式、其频率为250MHz 和200MHz。  

    顺便说一下、您为什么在 DES 模式下绘制超过1600Msps 的数据?

    如上所述、对于非 DES 模式、最大采样率为1600Msps、对于 DES 模式、最大采样率为3200Msps。  

    它是否显示了不可用的实际输入信号,但显示了输入线路阻抗的影响?

    图中显示了频率响应(通带平坦度或模拟输入带宽)。

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    Br、