This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:唤醒 SPI 寄存器。

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255084/adc3660-waking-the-spi-registers-up

器件型号:ADC3660

好了、我们来手动操作 ADC3660。

三态缓冲器使能位于 GPIO 引脚上。

我按照数据表中的规定摆动位、而不执行任何操作。

无法判断是否成功写入、并且可以看到读取失败。

那么、打开 ADC3660s SPI 寄存器的最少软件步骤是什么?

P.S.在 ADC3660上使用3线 SPI 有什么优势? 对于器件上的8个无连接引脚、您当然有了空间。 现在零支持你没有任何人做任何好处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    默认情况下、串行接口处于活动状态、不执行任何步骤。 您指的是哪种缓冲器? 您是否能够测量电源轨上的功耗? 如果是、我个人在调试初始 SPI 问题时会怎么做、看看写入 POWERDOWN 会降低功耗。 如果您无法获得电源电流、则可以写入  DCLK OB 启用 禁用到 DCLK 输出缓冲器。 您应该能够在示波器上测量此值、并且可以看到如果 SPI 写入成功、DCLK 输出将消失。

    我理解缺少4W SPI 所带来的沮丧。 我自己也喜欢4W SPI。 但该器件是采用相同封装的更大器件系列的一部分、并且该特定器件型号的无连接引脚在其他型号上实现。 大多数客户倾向于3w SPI、这是因为成本高昂的 FPGA 减少了专用于该器件的 I/O 数量、因此设计人员倾向于为所有器件提供3w SPI 接口。 要使用4W SPI 接口、可以在 SDIO 线路上实现三态缓冲、以使用4W SPI 控制器、如以下示例所示。  

    此致、Chase