This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:使用 DAC80502进行设计

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253213/dac80502-designing-with-dac80502

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件:REF5050

团队、您好!
我们使用 DAC DAC80502DRXT 设计0-10V 模拟输出
VREFIO 由参考 IC REF5040AID (4V)供电。
DAC 由5V 电源供电(VDD=5V)。
DAC 后面是一个增益为2V/V 的同相放大器。
因此、DAC 电压由放大器加倍。
DAC 的5V 输出将从运算放大器提供10V 的输出。
DAC 的输出应在0-5V 范围内摆动。
但是、当我们将配置设置为   缓冲增益位设置为1  和  REFR-DIV 位设置为0  DAC 输出变为原来的样子。 这样做的原因可能是什么?

附加的是电路。


此外、如果 VREFIO 引脚上存在外部基准电压、我可以将 DAC 设置为内部基准吗?
我们使用的外部基准电压为4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    基准 缓冲器需要一定的余量才能运行。 如果不满足余量要求、缓冲器将关闭、DAC 输出将变为0。  

    对于5V 电源和4V 基准电压、REF-DIV 位必须设置为零:  

     

    如果您需要0-5V 输出、则需要使用内部基准、并将 BUF-GAIN 和 REF-DIV 设置为1。 或使用外部5V 基准、将 BUF-GAIN 和 REF-DIV 设置为0。 不应在内部和外部基准长期启用的情况下运行 DAC。  

    另一条注释。 即使您能够在 BUF-GAIN 设置为1且 REF-DIV 设置为0的情况下使用4V 基准、也会损失16位分辨率的几乎一半。 理想的满量程范围是0-8V、但 DAC 输出缓冲器只能输出0-VDD。 因此、理想满量程范围的5V-8V 将饱和至5V、对于大于5V 的代码、您不会看到任何输出变化。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:
    感谢您的答复。
    现在我们将使用 DAC 的内部电压基准(2.5V)、从而获得正确的结果。
    您能否解释一下为什么我们在进行类似配置时遇到错误  缓冲增益位设置为1  和  REFR-DIV 位设置为0  带4个 缓冲增益位设置为1  和  REFR-DIV 位设置为0  同时将 REF 电压设置为外部4V?


    此外、 当 DAC 的 VDD 为5V 时、可以使用 REF5050等5V 基准 IC


    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    如果基准缓冲器没有足够的余量、它将关闭。 使用内部基准或外部基准时如此。 当未分频(REF-DIV=0)时、您的4V 基准电压过高、基准缓冲器正在关闭。 请参阅  我上次回复中数据表中的屏幕截图。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后一个响应的一项更正是、您可以使用2.5V 内部基准 、其中 BUF-GAIN 设置为1且 REF-DIV 设置为 0  、BUF-GAIN 设置为1且 REF-DIV 设置为0、 或外部5V 基准(如 REF5050)、其中 BUF-GAIN 设置为1、REF-DIV 设置为   所有情况 仍将为您提供0-5V 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:
    感谢您的答复。
    我们已根据您的建议更新了电路。
    现在 REF 电压设置为5V。
    DAC 的 VDD 为5V。
    我们需要0V 至5V 的输出电压。



    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:  

    这看起来没有问题。 将 BUF-GAIN 设置为1、并将 REF-DIV 设置为1以获得0-5V 输出。 您必须将  REF-DIV 设定为1、否则基准缓冲器将关闭、您将看不到任何输出。  

    默认情况下启用内部基准、确保在器件上电后禁用内部基准。 您还可以添加串联限流电阻器、以限制内部和外部基准同时导通期间流入引脚的电流。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne:
    感谢您的答复。
    只是为了弄清楚。
    DAC 由其 VDD 引脚上的5V 电源供电。
    要从 DAC 获得0 - 5V 输出、

    REF5050AID 可用于
    BUF-增益设置为1
    REFR-DIV 设置为1

    REF5025AID 也可用于
    BUF-增益设置为1
    REFR-DIV 设置为0

     请更正我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    是的、正确。

    或者内部基准可与  

    BUF-增益设置为1
    REFR-DIV 设置为0

    此致!

    K·琼斯