This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:连接 ADS54J60EVM、TSW14J10EVM &ZC706并在 HSDC Pro v5.20上查看结果

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252041/ads54j60evm-interfacing-ads54j60evm-tsw14j10evm-zc706-and-viewing-results-on-hsdc-pro-v5-20

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60、TSW14J10EVM

我尝试使用 TSW14J10EVM 将 ADS54J60EVM 与 ZC706连接、并尝试在 HSDC Pro v5.20上查看 ADS54J60。 不过、器件未在 HSDC Pro GUI 中配置。 (请参阅 随附的图像)。  TSW14J10EVM 是否与 ADS54J60EVM 和 ZC706兼容? 根据需要建议合适的贴片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADS54J60应与 TSW14J10兼容。

    我们看到了您对自定义 IP 的请求、我们正在努力解决此问题。

    我将关闭该主题、并将内容移至我们的电子邮件主题。  

    谢谢!

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但通电后、器件在下拉菜单中不可见。 请建议、我们如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅与 HSDC pro 5.2 GUI 相关的附件。  HSDC Pro GUI 中的 ZC706路径没有与 ADS54J60相关的配置文件。 请相应地分享合适的配置文件和 FPGA 固件位文件、以便我们快速验证 ADS54j60evm 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、根据您的电子邮件请求、我们正在处理此问题。 我们将需要时间来开发定制 IP 固件供您使用。

    请参阅我们的电子邮件对话。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭这个帖子。 我们正在为您的应用开发 IP、我们将在本周晚些时候通过电子邮件向您提供。

    谢谢您、Amy