This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244702/ads124s08-ads124s08

器件型号:ADS124S08

尊敬的支持部门:

我想测量 RTD 传感器、这个芯片似乎更能够测量。  有一点我不确定、但我需要的是一些安全功能、警报信号或安全关断、基本而言、 如果我设置的温度为任何开尔文、我需要的是 SPI 独立信号。  换而言之、我测量 RTD、如果温度超过200°C、我需要独立于 SPI 信道关闭系统、它被认为是不安全可靠的方式  

谢谢!  

措尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    遗憾的是、ADS124S08不具备此类功能。  ADC 转换的是电压、而不是温度。  ADC 可用作比例式测量、其中、如果用于 RTD (A 电阻)和基准(还有电阻)的激励(例如电流)、返回的代码值将表示 RTD 的电阻(与基准电阻成比例)。  主处理器需要采用某种转换方法(LUT 或多项式)将电阻转换为温度。  无法直接对 ADS124S08进行编程来读取测量值或将测量值与特定温度进行比较。

    我在其他客户看来了解的是使用一个比较器或另一个具有比较器功能的 ADC。  使用哪种方法取决于所需的功能安全等级。  比较器是一种相当简单的方法、用于在设计的电压阈值处触发。  比较器输入电压将流经与 ADC 并联的同一 RTD 传感器、当 RTD 电压大于阈值电压时、可触发警报。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复、这正是我所想到的。 您将在哪放 ADC/比较器?

    像这样吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    这是基本概念。  根据 RTD 的实际系统设计和激励方法、RTD 和比较器的实际实现方式可能略有不同。   有关不同类型的配置和 RTD 实现、请参阅《RTD 测量基本指南》。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    再次感谢您、这是非常有用的设计指南。 最后一个问题是,请原谅我我的无知我是有点困惑的测量与低侧基准。 这可以与 Δ-Σ ADC 单独使用以生成警报信号吗? 低侧基准的一般用途是什么?

    谢谢 Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    低侧基准允许按比例进行测量。  对于 RTD、比例式测量成为 RTD 电阻与基准电阻的比率。  之所以推荐这种方法、是因为用于激励 RTD 的相同激励也会激励基准、从而消除激励源的任何漂移。  此外、基准电阻向 RTD 输入添加偏置、使其处于 ADC 的适当输入范围内、以便可以应用 PGA 并可能应用增益。

    ADC 可以监控基准输入电压、并使用状态字节来指示是否存在基准电压问题(通常表明 RTD 存在断线问题)。  但是、基准电压本身不能用于指示过热问题。  只有 RTD 可以指示温度变化。

    此致、

    鲍勃 B