This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200 TMSTP 连接至 FPGA

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254913/adc12dj3200-adc12dj3200-tmstp-connection-to-fpga

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、  

当 TMSTP_LVPECL_EN 设置为"1"时、预期的电压电平是多少?

您能告诉我 LVPECL 的电压如何满足共模电压要求吗?  

请参阅第6.3节-建议操作条件。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    这里的 LVPECL 有点用词不当。 将  TMSTP_LVPECL_EN 设置为"1"时、共模要求 如下所示。  

    TMSTP 的每个差分桥臂都以50欧姆的电阻接地。  

    此致、

    内拉伊