This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS825:VIH、VIL 最大值和最小值

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254907/ads825-vih-vil-maximum-and-minimum-values

器件型号:ADS825

我正在 新设计中使用 ADS825E。 我需要知道 VIH、VIL 的最大值和 VIH、VIL 的最小值。 请尽快分享此内容、因为数据表中未指定此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopika、您好、

    任何数字输入的最小值为-0.3V。 任何数字输入的最大值为 Vs+0.3V。 通过结合电气特性表中提供的信息、您可以确定-0.3V 到0.8V 之间的任何值都将成为逻辑低电平。 2V 和 Vs+0.3V 之间的任何值都将为逻辑高电平。

    此致、Chase