This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500EVM:开电极配置实现

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251155/afe4500evm-open-electrode-configuration-implementation

器件型号:AFE4500EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4500

您好!

AFE4500的数据表中提到了开放电极配置、以确保更好地测量 BioZ。 但是、它并未显示如何在闭电极测量中使用或实现这些测量的结果。

此外、EVM 附带一个用于开路电极测试的小夹具。 然而、用户指南并未提及、也未提供关于如何正确使用它的任何提示。

如果可能、是否有人可以通过电子邮件对此进行联系以进一步讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用程序工程师出差,将在 7月28日回来与您.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    本次讨论遵循 NDA。

    我将通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。 关闭此标签。