This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:针对直流-直流稳压器的补偿组件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254045/lm10011-compensation-components-for-dc-dc-regulator

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件:TPS544C25

我正在将 TPS544C25稳压器与 LM10011 DAC 配合使用、从而提供我们的处理器所需的可调输出电压。  
我使用 webench 设计了 TPS544C25、并选择了补偿组件以满足设计要求 l、相位裕度等。

我的 webench 设计不包含 LM10011

我的问题是 LM10011是否会影响 webench 选择的补偿组件。 如果它确实会影响我的设计、我如何确保正确设计补偿网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于 LM10011 是高阻抗电流源、它本身不会影响补偿网络、 但是、补偿网络、特别是 DIFFO 至 FB 电阻器、将影响 LM10011的位权重、以及它如何转换为 LM10011中1 LSB 的输出电压步长。

    在4位模式中、LM10011 DAC 输入的3.76μA LSB 将向 FB 网络提供3.76μA μ A 的电流、这将使稳压输出电压增加 RFB x Ω、其中 RFB 是 FB 和 DIFFO 之间的电阻器。

    如果您当前的 TPS544C25补偿使用正确的 RFB 电阻器来满足您所需的 LSB 步长、很好、您完成了。

    但是、如果您需要调整 RFB 的大小以获得所需从 LM10011中获得的 LSB 步长、则需要对所有补偿组件进行同等缩放。

    将所有电阻缩放至 Rnew = Roriginal x (RFB_NEW / RFB_ORIGINAL)值

    将所有电容器缩放至一个值 Cnew = Created x (rfb_original/rfb_new)

    例如、如果原始补偿使用了20k DIFFO 至 FB 电阻器、但您需要10mV 的 LSB 步长、则需要将 RFB 更改为2.67kΩ Ω(0.010V x 3.76μA = 2659Ω Ω)

    您需要将所有电阻器值除以3.76、并将所有电容器值乘以3.76。

    对于设置增益系数的电阻器、请尝试尽可能接近。  对于设置频率的电容器、通常最好选择下一个较大的可用标准尺寸、但 FB 到 COMP 电阻器较小、最好选择下一个可用的较小尺寸