This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:DAC43204数字 IO 引脚的 VOL 范围

Guru**** 2386790 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255274/dac43204-range-of-vol-for-the-digital-io-pins-of-the-dac43204

器件型号:DAC43204

您好!

请允许我检查 DAC43204的数字 IO 引脚的 VOL 范围。

我需要知道的具体引脚是 SCL、SDA (I2C)。 我查看了数据表、但仅提到了典型值。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我们没有此器件 VOL 的特征数据。 我还怀疑您查看的 VOL 编号是针对比较器输出的、而不是 I2C 引脚的。  

    器件应满足 I2C 规范中的 VOL 要求:

    www.nxp.com/.../UM10204.pdf

    此致!

    K·琼斯