This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:JESD204B LaneRate

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255384/adc34rf52-jesd204b-lanerate

器件型号:ADC34RF52

我正在尝试在使用 ADC34RF52时计算拉纳率。
- L:每个链路的通道数
- M:每个设备的转换器数量
- F:每帧时钟周期的八位位组数
- S:每帧样本数
-fs:采样时钟

计算拉纳率的公式为
拉速率= FS×M×8位×F / S / L

表7-29. JESD 采样帧汇编:旁路模式
我计划应用 LMFS=8422。
fserdes =门拉速率?

此外、
表7-30. JESD 模式选项:实时抽取 D = 4 LMFS = 8422、
计算拉纳率的公式是什么?
拉速率=(FS/D)×M×8位×F / S / L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidemi:

    在 ADC3xRF5x 数据表中、我们尝试通过提供 比率 可以选择"JESD 模式选项"列。 (请参阅以下示例)

    对于旁路 LMFS=8422、该比率为10、因此如果以1.3GSPS 采样、Fserdes = FS * 10 = 13Gbps

    对于4倍抽取率 LMFS=8422、该比率也为10。 但现在,您必须将抽取因子包含到方程中:  Fserdes = FS / D * 10。 因此、如果以1.5GSPS 而不是1.3GSPS 进行采样、且抽取因子为4、则公式为: Fserdes = 1.5GSPS / 4 * 10 = 3.75Gbps。

    此致、Chase