This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:数据转换器论坛

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254894/ads1263evm-pdk-data-converters-forum

器件型号:ADS1263EVM-PDK

您好!

我刚刚收到 ADS1263EVM-PDK (较新版本、带螺钉板和 PHI-EVM 控制器)。

我还有 ADS126xEVM-PDK 评估模块、但这是我要使用的较新版本。

链接 www.ti.com/.../ADS1263EVM-PDK"上没有指向此评估套件的软件驱动程序\GUI 的链接

如果您能为我提供此软件的链接、我将使用 Windows 10 Enterprise、我将不胜感激。

手册中介绍的较新电路板的 GUI 软件具有频谱分析等功能。

提前感谢

此致、

Conor.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conor Gray,

    感谢您确定此问题、该软件现在应该可用:

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan、

    很遗憾、它仍然没有出现:

    此致、

    Conor.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conor Gray,

    我会再试一次,然后每隔几个小时。 我最终看到了它、而且我无法访问 TI.com 的特殊版本。 换句话说、我看到的基本上就是您应该看到的内容。

    不过、它现已上市、最迟应在今天结束前提供。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan、

    它终于出现了、我下载了它并连接到了开发套件。 电路板现在一切正常。

    此致、

    Conor.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conor Gray,

    我很高兴这可以正常工作、再次感谢您让我们知道软件不可用

    -Bryan