This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询 HSDC Pro GUI -采集选项

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254607/inquiry-about-hsdc-pro-gui---capture-option

主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我们有一个关于 HSDC Pro GUI 和捕获选项的问题、如数据表(slwu087e.pdf)在3.1.3.1节中所述。

根据数据表、我们提到 TSW1400具有1GB RAM 和一个4通道 ADC、每个通道使用所有存储器的最大样本数为131072 Msamples。 同样、具有2GB (32GB) RAM 的 TSW14J56最多可支持2,147,483,648个16位样本(按通道数分频)。 TSW14J57具有1GB (16GB)的 RAM、支持根据通道数划分多达1,073,741,824个16位样本。 具有1.5GB RAM 的 TSW14J58/59允许高达1,610,612,736个16位样本除以通道数。 这些样本量是在假设数据帧中不存在尾位的情况下计算得出的。

根据这些信息、TSW14J57可以捕获高达1G 个样本。 不过、我们还是对采集2.5G 样本感兴趣。 可以通过配置 TSW14J57来实现这一点吗?

非常感谢您就此事提供任何帮助或见解。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TSW14J57EVM 时无法实现这一点。 没有足够的 DDR4存储器支持该功能。 只有16GB DDR4内存。 这意味着单通道、16位数据仅为1G。 要以16位和2.5G 样本采集4个通道,至少需要160GB 的 DDR 内存。 这是主板数量的10倍。 在采集2.5G 样本的数据方面有什么推动作用? 您是否希望通过将能量分离到超低带宽箱来获得高 FFT 动态范围? 如果您能与我们分享一些关于您正在努力实现的目标的其他详细信息、我们可能会为您提供替代解决方案的帮助。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蔡斯:

    首先,我想确认"捕获选项"是否确实是用来设定采样率的参数。 请核实我的理解是否正确吗?

    其次、我有兴趣了解更多有关"连续捕获"功能的信息。 如果我选择此选项、我很想了解它将如何影响执行的捕获数量方面的数据采集过程。

    感谢您花时间关注此事。

    此致、

    物联网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    Capture 选项用于在存储器中定义将捕获多少个样本。 此值必须大于所需的分析窗口(样本)字段、否则您将尝试计算具有比 ADC 样本更多箱的 FFT、这是不可能的。 采样率输入到"ADC Output Data Rate"字段中。 请访问 https://www.ti.com/lit/ug/slwu087e/slwu087e.pdf 

    连续捕捉选项是滚动捕捉(非实时)、可用于将输入电平调整到所需的电平。 前一个捕获完成后、如果启用了 Continuous capture 选项、HSDC Pro 将更新图表以反映新数据、然后将开始新的捕获。 HSDC Pro 中存在内存泄漏、使用连续捕获模式运行确实会在一段时间后开始使软件延迟。

    此致、Chase