This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 要求

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254867/adc-requirement

主题中讨论的其他器件:ADS8688

您好!

我需要 ADC 模块。 它可能具有以下规格。

1. ADC 模块,可测量高达+/-10V 的双极电压。

2.否。 数量-8

3、采样频率>= 4kHz

4、对于所有8个通道、ADC 直通(数据输出)的频率均>= 1KHz。(例如:如果 SPS 速率 为1kHz、则需要从所有8个通道中每秒获得1000个值)。

5.>= 3可编程增益设置 值。

您能为我推荐合适的 ADC 模块吗?

此致

拉杰库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    请看一下 ADS8688。  这似乎拥有您想要的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我需要所有通道的数据输出(即通过 Put)。 的样本数应与指定的采样率匹配(如果我将8个传感器连接到8个通道,SPS 为1KHz,则 NO。 每个通道中的样本数是1000、如果我读取所有 ADC 通道1分钟、则总共不会读取 所有8个通道的样本数量均为60000)。 如果 ADS8688符合我的要求,如果您有任何基本的 ADS8688 C 代码,请提供参考。

    谢谢!

    此致

    拉杰库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能拥有的任何软件均可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/ADS8688#software-development